Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00834, ADS8688, TIDA-00320, TIDA-00557, TIDA-00560
尊敬的先生:
为了开发新项目(等效托架保护继电器) 、我需要从 TI 选择合适的模块、您能为我提供帮助吗?
我的要求如下所示、其符合要求
TIDA-00834和 ADS8555SEVM -具有 零交叉感测功能的4通道交流电流1或5A 和4通道交流电压63.5V 或110V、50/60Hz 的高速和精确模拟输入模块 (对于我的项目、我将 使用1个卡来支持4 + 4通道)
TIDA-00164和 ADS8688 - 用于8 个通道的高速和高精度4-20mA 或0-10V 模拟输入模块(对于我的项目、我将使用4个卡用于32个通道)
3. TIDA-00320高速数字输出模块2x8通道 (对于我的项目,我将使用 2个卡作为 16个通道),但我需要适合最大500V 的输出接触电压,最大20A 的直流电压。
4.TIDA-00557和 TIDEP-00074 RS232和 IEC 61850通信模块
5.TIDA-00560 LED 卡2x16个 LED (对于我的项目、我将使用 2个卡用于32个通道
根据以上选择、我需要 TI 的帮助、以选择适合以下项目。
µs µs 感应数字输入模块2个16通道或4个8通道,输入电压300V 或150 DC 可变,可接受+-20%的变化,“0”至“1”的最大输入延迟:100至200 μ s,“1”至“0”的最大输入延迟:100至200 μ s。
时间同步 模块(IRIG 或 GPS)
具有 RJ45通信模块的 HMI。
4. 高速 处理器(CPU),在峰值处理过程中负载为50%
适合处理以下外部输入和输出,但内部逻辑、HMI 和通信要求除外
a. 32个数字输入
b. 32路模拟输入(4-20mA 或0-10V)
c. 16个数字输出
D.32 LED
µs、延迟的内部时间设置最小刻度限值应为100 μ s
f.适用于时间同步、干扰记录器、事件和开发新逻辑的选项
请帮助我选择合适的模块
此致
Vanathi Pandi