This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01513:TIDA-01513附录

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01513, TPSI2140-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1178539/tida-01513-addendum-of-tida-01513

器件型号:TIDA-01513
主题中讨论的其他器件: TPSI2140-Q1

您好、TI、

TIDA-01513、手册附录提供了两点隔离泄漏误差检测、还可以计算 Risop T Ü V Rison。
该方法可以满足 ISO6469-1要求、从而获得每个端子到机箱的电阻值。
在 ISO6469-1标准中、还定义了本测试中使用的测量器件的内部电阻应高于10 M 欧姆。
但 TIDA-01513的仿真示例附录中指出、内部电阻饱和不符合内部电阻定义。
您是否知道隔离电阻设计的内部电阻设计必须满足要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是哪种器件无法满足要求? 我们器件 TPSI2140-Q1的内部电阻绝对高于10M Ω。 您还可以附上 ISO6469-1的原始要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bing Zou、您好!

    下面是 TIDA-01513示例、我的意思是 HV+至底盘和 H-至底盘均为1.18Mohm。 总内部电阻没有10Mohm。   

    您能否告诉我、您的意思是 TPSI2140-Q1的内部电阻如何满足10M?

    下面是 ISO6469-1中针对内部电阻10Mohm 的捕获结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    此处的10M 要求并不意味着分立式组件、即测量器件或电压表、这意味着具有 ADC 的器件可以像 mcu.y 那样测量电压

    对于  TPSI2140-Q1内部电阻、您可以在数据表中查看它、并使用关断状态的电流进行计算。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bing Zou、您好!

    我们将使用 TI 解决方案来实现隔离电阻测量、测量方法是一种测量器件。 因此、我们认为该方法需要具有内部电阻10Mohm。
    此处是 HP34401A 万用表的截屏。

    对于 TPSI2140-Q1的内部电阻、您能否为我解释详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    我认为它为测量设备设置10Mohm 的原因是忽略它的影响。 原理图中的这是一种输入、被考虑在内。 因此 、我认为我们无法将其视为测量设备、它可能是一种测量方法。 或者、您将其视为测量器 件、但内部电阻不应是圆中的电阻器、而应是 TPSI2140-Q1加上它的电阻。

    对于  TPSI2140-Q1、您可以在数据表中获得处于关闭状态的电流和电压、并且 R=V/I、您可以计算出它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bing Zou、您好!

    感谢您的回复。
    是的、我认为是这样。
    使用 TPSI2140-Q1示例进行讨论、内部电阻为 SW1 (TPSI2140-Q1)+R3+SW2 (TPSI2140-Q1)+RDIV1+RDIV2、并且应该等于或者高于10Mohm。

    对于这种对 TPSI2140-Q1的描述、我有以下一些问题:
    1、如果考虑内部电阻(环路中包括 TPSI2140-Q1)为10Mohm、则环路电流将仅为0.1mA、即使很低。 是否有必要注意这种设计?
    2.仿真模型是否可以为 TI 的 TPSI2140-Q1 Pspise 提供?
    3.开关电流(IS1、s2)和重复雪崩额定值(Iava)的差值是多少?
    4.是否有任何特性曲线可为设计参考提供? 例如:RDS (ON)、ID……