主题中讨论的其他器件: TPSI2140-Q1
您好、TI、
TIDA-01513、手册附录提供了两点隔离泄漏误差检测、还可以计算 Risop T Ü V Rison。
该方法可以满足 ISO6469-1要求、从而获得每个端子到机箱的电阻值。
在 ISO6469-1标准中、还定义了本测试中使用的测量器件的内部电阻应高于10 M 欧姆。
但 TIDA-01513的仿真示例附录中指出、内部电阻饱和不符合内部电阻定义。
您是否知道隔离电阻设计的内部电阻设计必须满足要求?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI、
TIDA-01513、手册附录提供了两点隔离泄漏误差检测、还可以计算 Risop T Ü V Rison。
该方法可以满足 ISO6469-1要求、从而获得每个端子到机箱的电阻值。
在 ISO6469-1标准中、还定义了本测试中使用的测量器件的内部电阻应高于10 M 欧姆。
但 TIDA-01513的仿真示例附录中指出、内部电阻饱和不符合内部电阻定义。
您是否知道隔离电阻设计的内部电阻设计必须满足要求?

您好、Louis、
我认为它为测量设备设置10Mohm 的原因是忽略它的影响。 原理图中的这是一种输入、被考虑在内。 因此 、我认为我们无法将其视为测量设备、它可能是一种测量方法。 或者、您将其视为测量器 件、但内部电阻不应是圆中的电阻器、而应是 TPSI2140-Q1加上它的电阻。
对于 TPSI2140-Q1、您可以在数据表中获得处于关闭状态的电流和电压、并且 R=V/I、您可以计算出它。
Bing Zou、您好!
感谢您的回复。
是的、我认为是这样。
使用 TPSI2140-Q1示例进行讨论、内部电阻为 SW1 (TPSI2140-Q1)+R3+SW2 (TPSI2140-Q1)+RDIV1+RDIV2、并且应该等于或者高于10Mohm。

对于这种对 TPSI2140-Q1的描述、我有以下一些问题:
1、如果考虑内部电阻(环路中包括 TPSI2140-Q1)为10Mohm、则环路电流将仅为0.1mA、即使很低。 是否有必要注意这种设计?
2.仿真模型是否可以为 TI 的 TPSI2140-Q1 Pspise 提供?
3.开关电流(IS1、s2)和重复雪崩额定值(Iava)的差值是多少?
4.是否有任何特性曲线可为设计参考提供? 例如:RDS (ON)、ID……