This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:使用参数步进时的后处理曲线

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/756886/tina-spice-post-processing-curves-when-using-parameter-stepping

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

使用 TINA-TI 进行仿真时、我能够使用参数步进来测试一系列组件值并比较结果。

我还可以通过后处理创建曲线、以提供更详细的信息。

但是、由于 TINA-TI 名称在参数步进时的曲线、我似乎无法同时执行这两个操作。

这里有什么解决办法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hugh、

    我们将对此进行研究。

    此致、
    Ashis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、还有一个额外的侧边问题、即是否有任何方法可以在图之间固定轴、而无需每次手动更改轴。 同样、是否有办法隐藏某些输出曲线(用作后处理的源)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hugh、

    1.请您再详细阐述一下您的第一个问题吗?

    2.要使轴设置保持固定,请转至 TINA 原理图编辑器,单击“分析”-->“选项”-->“记住图表设置”。

    3. 要隐藏某些输出曲线,请转至 POST 处理器窗口-->取消勾选不需要的波形。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了让事情更清楚一点、这里是我所经历的基本示例(而不是实际电路)。

    比如说我有我的电路。

    我想对 R1中耗散的功率进行瞬态响应图,不用担心,我可以创建一个自定义曲线 V*I

    这将为我提供以下图表。

    我只想查看功率曲线、这样我就可以转到"View"->"Show hide curves (显示隐藏曲线)"、并关闭除功率曲线之外的所有内容、然后自动缩放。

    如果我可以设置后处理的曲线、并隐藏我不希望的曲线、并且在我重新仿真该图时保持这种方式、那将会非常好。

    接下来、假设我想升高 R1的电阻值、我对其进行设置、然后运行仿真。 然后、我收到错误 AM1未知标识符。

    如果我打开后处理窗口、很清楚为什么会对曲线进行索引。

    如何设置后处理器曲线、而无需执行5次、每个索引一次、即使我为每个索引创建了一个、如果我更改了我正在使用的参数步骤、我也需要进一步处理。

    这里是否有好的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hugh、

    您是否尝试在电路级别吸收后处理器中的方程式?

    例如、您可以使用 TINA 的仪表选项卡中提供的"功率计"。 此外、您还可以创建自己的子电路中包含的公式、然后创建符号作为您自己独特的测量设备。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、电源更只是一个简单的示例、用于展示我所经历的事情。 我的主要目标是使 LoopGain 和1/β 分析更快/更简单、类似于链接问题中的分析。 根据您的"8231.Design and Apps current sources.ppt "文档、我一直在使用该方法。

    在创建自己的组件以执行这些类型的数学函数的过程中、您是否会看到您要指出的任何示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有任何有关此方法的示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hugh、

    您可以在 vcvs 内使用等式、例如

    SUBCKT AVG VIN1 VIN2 VOUT
    E1 VOUT 0值={(V (VIN1)+ V (VIN2))/2 }
    .end

    Herman