工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
使用 TINA-TI 进行仿真时、我能够使用参数步进来测试一系列组件值并比较结果。
我还可以通过后处理创建曲线、以提供更详细的信息。
但是、由于 TINA-TI 名称在参数步进时的曲线、我似乎无法同时执行这两个操作。
这里有什么解决办法吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
为了让事情更清楚一点、这里是我所经历的基本示例(而不是实际电路)。
比如说我有我的电路。
我想对 R1中耗散的功率进行瞬态响应图,不用担心,我可以创建一个自定义曲线 V*I
这将为我提供以下图表。
我只想查看功率曲线、这样我就可以转到"View"->"Show hide curves (显示隐藏曲线)"、并关闭除功率曲线之外的所有内容、然后自动缩放。
如果我可以设置后处理的曲线、并隐藏我不希望的曲线、并且在我重新仿真该图时保持这种方式、那将会非常好。
接下来、假设我想升高 R1的电阻值、我对其进行设置、然后运行仿真。 然后、我收到错误 AM1未知标识符。
如果我打开后处理窗口、很清楚为什么会对曲线进行索引。
如何设置后处理器曲线、而无需执行5次、每个索引一次、即使我为每个索引创建了一个、如果我更改了我正在使用的参数步骤、我也需要进一步处理。
这里是否有好的解决方案?