主题中讨论的其他器件:Tina-TI、 THS3001
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您能否为我提供常规 THS3491 PSpice 子电路模型? 我尝试使用 Tina 进行提取、但它无法正确用于 Berkely PSpice/LTSpice。 John Miller 也尝试使用相同的结果进行提取。 TI 生产的较旧(TINA 之前)的 PSpice 模型工作得非常好,因此 TI 能否为较新的器件提供常规的 PSpice 模型? TINA 宏提取显然并不总是能够正常工作、而且 TI 客户需要额外的时间来绕过这个过程、那么结果可能会也可能不会工作、具体取决于所使用的模型和平台。 现在我有一个新设计、我将使用 THS3491、但如果我无法获得良好的 PSpice 模型、我将不得不花费大量时间修复断裂的 Tina 提取物或使用不同的部件! 谢谢。