This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 问题(&L);<使用运算放大器降低 PCB 上的近场 EMI (&G);>Todd Toporski 编写

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/758705/questions-in-using-op-amps-to-reduce-near-field-emi-on-pcbs-by-todd-toporski

大家好、

 参考下图、随着输入信号频率的增加、CDM 的电抗会降低。 向运算放大器输入提供的反馈更少、因此增益会增加。 最终、运算放大器会开环运行、因为输入会被电容器短路。  这是一个有关 R3的问题。

 R3如何 防止 CDM 电容器降低放大器的相位裕度? 是否有任何方法可以改善该电路中的高频增益?  

 2.如何选择 R3值?  

此致、

晓宾(Eric)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任何机构都可以帮助我解决这个问题? TI 家伙、Tks。

    此致、

    晓宾(Eric)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaobing、

    我对假期延误表示歉意。 差分放大器可使用的一个替代电路如下,其中输入电阻器已拆分为两个电阻器 R1+R1’。  差分放大器的直流增益由 RF/(R1+R1)之比给出;而 EMI/RFI 滤波器的转角频率使用文章中的公式作为 R1的函数给出(不包括 R1’)。  请参见下面的示例。

     

    假设滤波器经过调优以减少高频 RF/EMI 干扰、电路的带宽将受到 放大器在给定增益下的频率响应的限制。

    如您所述、 需要 验证/设计电路的稳定性。 您可以在 TINA SPICE 仿真器中执行稳定性分析、以获取接近率和相位裕度测量。 有关稳定性分析的更多信息、请参阅:

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps

    10. TI 高精度实验室-运算放大器:稳定性

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

     很好、很高兴收到您的反馈。

     这是一个很好的解决方案来计算高频增益。  

    只需对原始电路有疑问、R3如何防止 C (dm)电容器减小放大器的相位裕度?  2.如何选择 R3值?  

    此致、

    晓宾(Eric)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiaobing、

    使用 EMI/RFI 滤波器时、我通常使用两种方法来补偿差分放大器的稳定性:

    -如上一篇文章中所述、将输入电阻器拆分为两个电阻器、并将 CDM/CCM 滤波电容器置于它们之间、然后使用 TINA 仿真验证相位裕度/稳定性。

    另一种可能是将补偿电容器与反馈电阻器并联。

    在原始电路上、电阻 R3可用于提供一定程度的过压保护、从而限制故障条件下输入端的电流、但我不认为电阻 R3可用于补偿稳定性。

    谢谢、

    此致、

    Luis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

     Tks。 很高兴得到您的意见和建议。 我在原注释中假设 R3的影响,R3是否可以与放大器的输入杂散容量配合使用,以实现滤波器的 R3*杂 散? 你怎么看?

    此致、

    晓宾(Eric)