大家好、
参考下图、随着输入信号频率的增加、CDM 的电抗会降低。 向运算放大器输入提供的反馈更少、因此增益会增加。 最终、运算放大器会开环运行、因为输入会被电容器短路。 这是一个有关 R3的问题。
R3如何 防止 CDM 电容器降低放大器的相位裕度? 是否有任何方法可以改善该电路中的高频增益?
2.如何选择 R3值?
此致、
晓宾(Eric)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
参考下图、随着输入信号频率的增加、CDM 的电抗会降低。 向运算放大器输入提供的反馈更少、因此增益会增加。 最终、运算放大器会开环运行、因为输入会被电容器短路。 这是一个有关 R3的问题。
R3如何 防止 CDM 电容器降低放大器的相位裕度? 是否有任何方法可以改善该电路中的高频增益?
2.如何选择 R3值?
此致、
晓宾(Eric)
您好、Xiaobing、
我对假期延误表示歉意。 差分放大器可使用的一个替代电路如下,其中输入电阻器已拆分为两个电阻器 R1+R1’。 差分放大器的直流增益由 RF/(R1+R1)之比给出;而 EMI/RFI 滤波器的转角频率使用文章中的公式作为 R1的函数给出(不包括 R1’)。 请参见下面的示例。
假设滤波器经过调优以减少高频 RF/EMI 干扰、电路的带宽将受到 放大器在给定增益下的频率响应的限制。
如您所述、 需要 验证/设计电路的稳定性。 您可以在 TINA SPICE 仿真器中执行稳定性分析、以获取接近率和相位裕度测量。 有关稳定性分析的更多信息、请参阅:
https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps
10. TI 高精度实验室-运算放大器:稳定性
谢谢、此致、
Luis