请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7H1101A-SP 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 TPS7H1101-SP
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我似乎遇到的一个问题是、如果 EN 引脚连接到 VIN、输入电流中似乎存在很大的浪涌、我想知道这是否只是一个建模问题。 在我们的设计中、我们将 EN 引脚连接到 VIN、我担心器件可能会在关键任务中发生故障。 请尽快回复。 谢谢 Chris