This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS7H1101A-SP:EN 引脚连接到 VIN 时的 PSpice 电流浪涌

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS7H1101-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/757833/tina-spice-tps7h1101a-sp-pspice-current-surges-when-the-en-pin-is-connected-to-vin

器件型号:TPS7H1101A-SP
主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS7H1101-SP

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我似乎遇到的一个问题是、如果 EN 引脚连接到 VIN、输入电流中似乎存在很大的浪涌、我想知道这是否只是一个建模问题。  在我们的设计中、我们将 EN 引脚连接到 VIN、我担心器件可能会在关键任务中发生故障。  请尽快回复。 谢谢 Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Chris、

    请您澄清一下您是否意味着大电流消耗。
    您是说您看到 EN 引脚消耗的电流增加还是 VIN 引脚增加?

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这似乎是使用 EN 引脚时常见的 pspice 问题、TPS50601也会遇到这种问题。 对于连接了 tp PVIN 引脚并在 VIN 线路和 EN 之间连接了10K 电阻器的 TPS50601 VIN、输入浪涌电流类似于400mA 充电输入电容、从0->5V 到43uF、通过 LC 滤波器的电源上升时间为2.5ms、引脚不消耗电流 I 思考是正确的。 移除10k 电阻器并将 EN 引脚直接连接到 VIN 网络、然后从电源获取1-4安电流、在我的仿真中、输入电容器不会充电过多电流。 对于 TPS7H1101.sp 模型、pspice 中似乎也会发生同样的情况。 现在、对于我们的实际电路板和器件、就我们目前所知、这种情况不会发生。 我们始终将电源电流限制为600mA、"输入电容器似乎充电"。 我担心模型中可能会有某种东西模仿我们目前不知道的真实器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Chris、

    我询问电流是进入 VIN 还是 EN 的原因是器件的工作电源电流尚未建模、因此我相信这是一个模型、而不是像真实设计中那样建模。

    如果 EN 引脚消耗电流、我还可以指出、EN 电流在数据表中具有最大规格。

    在任何一种情况下、我都认为这是型号问题、而不是器件问题、因为我在测试之前没有看到这种行为。

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在数据表中、TPS50601、EN 引脚仅具有典型值为3.2uA 的迟滞电流3uA、大约~1V、无最大值或最小值 但引脚上的最大输入电压为5.5V。 它几乎就像模型有一个正向偏置的极低电压二极管<0.6V 至??? 这样、如果它接近 VIN 或引脚、就会产生大电流。 对于 TPS7H1101-SP 数据表、建议连接到 VIN、但在 pspice 中也会出现相同的大电流。 我担心该模型会指向我们在器件中错过的内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Chris、

    您是否在模型的 EN 引脚上施加了超过5.5V 的电压?
    我不希望模型能够处理这种情况。

    我还问、电流尖峰是流入 Vin 还是 EN?
    我不希望像我们的模型在网表中所说的那样正确地对 Vin 电流建模、即工作电源电流没有建模。

    对于实际器件、EN 引脚的电流大约为 uA。 您是否能够分享您的设置图片?

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您给我发送了一封电子邮件、我将向您发送我的仿真电路。  此网页可能无法访问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Chris、

    我向您设置帐户的电子邮件发送了一封电子邮件。
    希望您可以通过它共享设置。

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是脱机回答的。
    发现该型号存在问题。

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、模型出错