请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-03040
工具/软件:WEBENCH设计工具
尊敬的 TI:
我的任务是使用 TIDA-03040在放电时读取电池充电电流。我获得了 PGA400-Q1 EVM。
在 TIDA-03040文档中,关于校准,我无法理解通过 应用各种 温度范围将 TIDA-03040保持在温度室中的步骤。
这是强制性的,我 没有 温度室的设施,也没有施加不同的温度范围。 即-20度、45度。
我是否应该只校准有关我的任务的 DAC。
对于我的任务,我应该考虑哪些必需事项。