This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TIDA-03040:关于 PGA400-Q1 EVM 和 TIDA-03040。

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/758865/webench-tools-tida-03040-regarding-pga400-q1-evm-and-tida--03040

器件型号:TIDA-03040

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 TI:

我的任务是使用 TIDA-03040在放电时读取电池充电电流。我获得了 PGA400-Q1 EVM。

在 TIDA-03040文档中,关于校准,我无法理解通过 应用各种 温度范围将 TIDA-03040保持在温度室中的步骤。

这是强制性的,我 没有 温度室的设施,也没有施加不同的温度范围。  即-20度、45度。

我是否应该只校准有关我的任务的 DAC。

对于我的任务,我应该考虑哪些必需事项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能够刷写 PGA400-Q1 EVM 中的 hex 文件,并使程序验证成功,但是,

    如何在 TIDA-03040的 OTP 存储器中上载十六进制文件。 我按照文档中的建议、通过 OWI 模式连接了 TIDA-03040。

    正在 TIDA-03040中的 pga400-Q1中上载 hex 文件。 是否为必填项?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试通过将充电连接到电池来读取 TIDA-03040的 Vout,并在充电电流从分流电阻流向电池时连接到分流器。 并根据 TIDA-03040数据表对电池进行放电

    但我读取的 Vout 值随机错误。 充电时为零、放电时为零

    需要考虑哪些事项?

    可能是什么问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    讨论的内容。