This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00427:MSP430F5529的固件在哪里?

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00427, SIGCONARCHITECT, MSP430F5529, DS280MB810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/752381/tida-00427-where-is-firmware-of-msp430f5529

器件型号:TIDA-00427
主题中讨论的其他器件: SIGCONARCHITECTMSP430F5529DS280MB810

你好。

我想获取 MSP430的 TIDA-00427项目

TIDA-00427的 MSP 430 F 5529软件位于何处?

此致、

U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您对我的问题是否有任何更新?

    此致、
    U-SK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此软件是 SigconArchitect 的一部分。 以下是此软件的链接:

    http://www.ti.com/tool/SIGCONARCHITECT

    此外、还需要安装更新程序或另一个名为 Updater 的文件。 更新程序位于安全站点-与您拥有设计文档的站点相同。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nasser、

    感谢你的答复。

    我希望 MSP430F5529的 CCS 项目与此设计相关。
    以上是否有?

    此致、
    U-SK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    用于 MSP430的 CCS 项目不可用。

    有关器件操作和器件寄存器设置的编程指南、请参阅 DS280BR8x0。

    请注意、MSP430使用的所有宏/寄存器设置位于以下文件夹中。 您可以使用这些宏作为设置器件的指南。

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SigCon Architect EVM GUi\Configurations\DS280MB810\Macros

    此致、Nasser