请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00427 主题中讨论的其他器件: SIGCONARCHITECT、 MSP430F5529、 DS280MB810
你好。
我想获取 MSP430的 TIDA-00427项目
TIDA-00427的 MSP 430 F 5529软件位于何处?
此致、
U-SK
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。
我想获取 MSP430的 TIDA-00427项目
TIDA-00427的 MSP 430 F 5529软件位于何处?
此致、
U-SK
您好!
此软件是 SigconArchitect 的一部分。 以下是此软件的链接:
http://www.ti.com/tool/SIGCONARCHITECT
此外、还需要安装更新程序或另一个名为 Updater 的文件。 更新程序位于安全站点-与您拥有设计文档的站点相同。
此致、Nasser
您好!
用于 MSP430的 CCS 项目不可用。
有关器件操作和器件寄存器设置的编程指南、请参阅 DS280BR8x0。
请注意、MSP430使用的所有宏/寄存器设置位于以下文件夹中。 您可以使用这些宏作为设置器件的指南。
C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SigCon Architect EVM GUi\Configurations\DS280MB810\Macros
此致、Nasser