主题中讨论的其他器件:LM5010、 TPS2378、 TPS2376-H、 LM5005、 TPS2376
您好、E2E、
我们的客户希望将此设计用于非标准 PD 解决方案。
但某些情况无法满足...
1. VIN=19V~56V
2. Vout=10W
我们是否可以更改 LM5010以满足条件?
您是否有适合它的器件?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、E2E、
我们的客户希望将此设计用于非标准 PD 解决方案。
但某些情况无法满足...
1. VIN=19V~56V
2. Vout=10W
我们是否可以更改 LM5010以满足条件?
您是否有适合它的器件?
谢谢!
适配器上是否有19V 输入? TPS2378的 PoE 输入 具有额定38.1V 的最小导通电压。 如果您需要 PoE 的19V 输入、请查看 TPS2376-H 此 PoE PD 控制器具有可调节 UVLO。 热插拔 FET 的电流限制 为625mA、因此 在19V 输入下、您将无法获得完整的13W 功率。 应用手册 SLVU188显示了一个可添加到 TPS2376-H 以提高电流能力的电流升压器电路。
LM5010可替换为额定电流为2.5A 的 LM5005。 数据表中的示例电路适用于5V/2.5A 输出。