This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10812:输入19V 解决方案

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5010, TPS2378, TPS2376-H, LM5005, TPS2376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/758465/pmp10812-input-19v-solution

器件型号:PMP10812
主题中讨论的其他器件:LM5010TPS2378TPS2376-HLM5005TPS2376

您好、E2E、

我们的客户希望将此设计用于非标准 PD 解决方案。

但某些情况无法满足...

1. VIN=19V~56V

2. Vout=10W

我们是否可以更改 LM5010以满足条件?
您是否有适合它的器件?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Julian、您好、感谢您关注德州仪器。 虽然我们在这里收到您的查询、但请注意、此特定设计的设计所有者在度假时不在办公室、1月2日星期三之前不会返回办公室。 返回办公室后、您应在返回后1-2天内收到回复。

    此致、
    J. Fullilove
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    适配器上是否有19V 输入?  TPS2378的 PoE 输入 具有额定38.1V 的最小导通电压。  如果您需要 PoE 的19V 输入、请查看 TPS2376-H  此 PoE PD 控制器具有可调节 UVLO。  热插拔 FET 的电流限制 为625mA、因此 在19V 输入下、您将无法获得完整的13W 功率。  应用手册 SLVU188显示了一个可添加到 TPS2376-H 以提高电流能力的电流升压器电路。

    LM5010可替换为额定电流为2.5A 的 LM5005。  数据表中的示例电路适用于5V/2.5A 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。

    我们的客户将使用19V/24V/30V 适配器或使用36~57V 标准 PoE 作为输入电压。
    (他们希望为他们设计参考设计。)


    因此他们希望使用非隔离式架构。

    在这种情况下、 是否适合推广 TPS2376/TPS2378 + LM5005?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    2019年1月2日、我有一些问题答复。 请告诉我。
    感谢您的支持!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     对于规定的条件、TPS2378 + LM5005应该正常工作。