输出 直流电压为389V
然后、以 240W 为步长将负载增加到3.6KW、电压稳定在389伏。
然后、我使它长时间保持运行状态。 随着时间的推移、输出直流电压似乎缓慢上升。
因此、我运行它的时间非常长。
在2-3小时内、电压升高到 401伏。 然后在接下来的4小时内、它仅升高到 403V、并且看起来稳定在403伏。
它是否是理想条件?
这可能是什么原因?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
输出 直流电压为389V
然后、以 240W 为步长将负载增加到3.6KW、电压稳定在389伏。
然后、我使它长时间保持运行状态。 随着时间的推移、输出直流电压似乎缓慢上升。
因此、我运行它的时间非常长。
在2-3小时内、电压升高到 401伏。 然后在接下来的4小时内、它仅升高到 403V、并且看起来稳定在403伏。
它是否是理想条件?
这可能是什么原因?
谢谢。
您好 Jason、
我参考 您的参考设计在电路板上进行了测试。
输入交流电压:231V rms (禁用的升压跟随器电路)
输入交流电流:16.5A rms
环境温度:28摄氏度
我使用串联并联的白炽 灯作为负载组。 并且从未遇到过冷阻 问题。 在 整个8小时测试中、负载似乎是恒定的。
我对 MOSFET、二极管和桥式整流器使用了重型强制空气冷却、因为建议在设计中为这三个组件使用散热器。 因此、即使在运行8小时后、散热器也只会发热。
PFC 电感器有点热、可能超过50摄氏度。 其余的所有组件似乎只是发热。
当我在2.6KW 负载下进行相同的测试时、此电压上升仅为3-4V。 但在3.6KW 负载下、上升约14-15V。
但是、在改变负载时没有电压变化、电压变化仅在 较长的运行时间内才会出现。
谢谢。