This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00779:输出电压波动

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/755025/tida-00779-output-voltage-fluctuation

器件型号:TIDA-00779

输出 直流电压为389V

然后、以 240W 为步长将负载增加到3.6KW、电压稳定在389伏。

然后、我使它长时间保持运行状态。 随着时间的推移、输出直流电压似乎缓慢上升。

因此、我运行它的时间非常长。

在2-3小时内、电压升高到 401伏。 然后在接下来的4小时内、它仅升高到 403V、并且看起来稳定在403伏。

它是否是理想条件?

这可能是什么原因?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nidheesh、

    您在哪里进行此测试? 您自己开发的 EVM 或电路板?

    测试 环境是什么?  输入电压?  环境温度? 是否有强制冷却? 您是否监测了组件的温度?

    BR

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我参考 您的参考设计在电路板上进行了测试。

    输入交流电压:231V rms (禁用的升压跟随器电路)

    输入交流电流:16.5A rms

    环境温度:28摄氏度

    我使用串联并联的白炽 灯作为负载组。  并且从未遇到过冷阻 问题。 在 整个8小时测试中、负载似乎是恒定的。

    我对 MOSFET、二极管和桥式整流器使用了重型强制空气冷却、因为建议在设计中为这三个组件使用散热器。 因此、即使在运行8小时后、散热器也只会发热。

    PFC 电感器有点热、可能超过50摄氏度。 其余的所有组件似乎只是发热。

    当我在2.6KW 负载下进行相同的测试时、此电压上升仅为3-4V。 但在3.6KW 负载下、上升约14-15V。

    但是、在改变负载时没有电压变化、电压变化仅在 较长的运行时间内才会出现。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Buddy、

    我想这一问题已经结束,谢谢。


    BR
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    是的、它几乎解决了。 正如您所建议的、我尝试强制冷却反馈路径。 因此、它看起来更稳定。 因此、在我的下一个设计中、我将尝试将反馈和控制器件与高加热电源路径隔离开来。

    感谢 好友 的大力支持。

    此致

    Nidheesh。