主题中讨论的其他器件:UCC28180、
我使用 UCC28180通过此参考设计制作 PFC 整流器。
我遇到了很多问题。 主要问题是 PFC 电感器。 昨天、我制作了该电感器并对其进行了整流。
我要感谢袁涛先生 和杰森先生 ,在我面对问题的时候,他给了我很多帮助。
现在、电路工作正常、测试功率高达600W。
我想知道可以向该电路施加的最大步进功率是多少?
因为我使用白炽灯泡作为负载组、并以200W 的步长增加负载。
我知道这种灯的冷阻存在问题。 此200W、400V 灯泡的冷阻功率为2000W。 这是否会给我造成任何问题?
此致
Nidheesh。