This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00779:UCC28180允许的最大阶跃功率增加

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, TIDA-00779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/752871/tida-00779-maximum-allowed-step-power-increase-for-ucc28180

器件型号:TIDA-00779
主题中讨论的其他器件:UCC28180

我使用    UCC28180通过此参考设计制作 PFC 整流器。

我遇到了很多问题。 主要问题是 PFC 电感器。 昨天、我制作了该电感器并对其进行了整流。

我要感谢袁涛先生 和杰森先生 ,在我面对问题的时候,他给了我很多帮助。

现在、电路工作正常、测试功率高达600W。

我想知道可以向该电路施加的最大步进功率是多少?

因为我使用白炽灯泡作为负载组、并以200W 的步长增加负载。

我知道这种灯的冷阻存在问题。 此200W、400V 灯泡的冷阻功率为2000W。 这是否会给我造成任何问题?

此致

Nidheesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nidheesh、

    不用客气。

    对于我的参考设计 TIDA-00779、它可以在190Vac - 264Vac 下运行3.5kW 功率、有时需要强制冷却。

    对于阶跃功率、我们进行了动态响应测试、我们在0.1A - 9A (390V 输出)和9A - 0.1A (390V 输出)范围内进行了测试、它可以工作。

    因此、如果您遇到问题、请继续、让我们解决问题。

    BR

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您的反馈。

    对于白炽灯负载组、我没有 遇到任何问题。  I 负载高达 3.6KW。

    是的、对于更高的负载温度上升非常陡峭。 因此我使用了强制冷却。  

    但是对于2.5KW 的无冷却系统、我尝试了大约15分钟、没有问题。

    在2Kw 负载没有风扇的情况下、我尝试了大约1小时、温度上升到 85-90度、似乎处于平衡温度。

    桥式整流器的最大加热。

    我可以 在不发生任何故障的情况下达到的最高温度是多少(w.r.t 二极管 MOSFET 或桥式整流器)?

    随着时间的推移、输出电压似乎缓慢上升。 这个问题我发布为另一个主题(https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/t/755025)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nidheesh、

    是的、没错、最高温度是桥式整流器、您可以并联使用两个桥式整流器来降低其温度。
    我认为您应该将每个组件的温度保持在85度以下、我认为低于该温度是安全的。

    BR
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    感谢您的宝贵建议。 我将这样做。
    那么、您能否帮助我解决我提到的第二个问题(上面给出了链接)?

    此致
    Nidheesh。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nidheesh、

    我认为它应该与温度升高相关、您可以尝试为电压反馈区域添加强制冷却功能、监控与之前不同的情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、Jason。
    谢谢。
    我将在测试完成后通知您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完成。