请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01580 主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的先生/女士:
我有板、但我无法运行 TIDA-01580应用。
我已经安装了所有相关的软件。 它们如下所示:
Code Composer Studio
Uniflash
LabVIEW 2018 (32位和64位)
LabVIEW 2018的运行时引擎补丁(32位和64位)
TIDA-01580应用
我已正确安装所有应用程序,并尝试32位和64位版本(如果可用)。 但是、当我运行 TIDA 应用程序时、会显示"Unable to locate LabView runtime (无法找到 LabView 运行时)"错误。 请联系 TIDA 供应商。 您能否为相同或任何其他应用模式提供任何可能的解决方案?