This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-01580:-

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01580, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/757959/ccs-tida-01580--

器件型号:TIDA-01580
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生/女士:

我有板、但我无法运行 TIDA-01580应用。

我已经安装了所有相关的软件。 它们如下所示:  

Code Composer Studio

Uniflash

LabVIEW 2018 (32位和64位)

LabVIEW 2018的运行时引擎补丁(32位和64位)

TIDA-01580应用

我已正确安装所有应用程序,并尝试32位和64位版本(如果可用)。 但是、当我运行 TIDA 应用程序时、会显示"Unable to locate LabView runtime (无法找到 LabView 运行时)"错误。 请联系 TIDA 供应商。 您能否为相同或任何其他应用模式提供任何可能的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shreekar、
    请删除64位版本。 将发生冲突、应用程序将引发错误。 我建议您删除所有版本、然后仅安装提到的32位版本。

    请告诉我这是否可行。 如果没有、我将要求 Sanjay 在周一与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ravindra、

    感谢您的回复。 我已经尝试过、但 LabVIEW 应用剂量似乎没有连接到 launchpad。
    它给我提供了错误

    在运行时引擎中禁用高级过滤
    ccs.lvlib 中的 TCP 打开连接:打开端口.vi->TIDA-01580 Application.vi

    检查 Launchpad 是否已正确连接

    检查.out 是否在正确的位置。

    我已经检查了所有可能的故障排除步骤、并且完全遵循了参考文档中提到的步骤。 是否可以为我提供应用程序的先前版本?
    如果没有、请帮助我解决此问题、以便我们可以继续进行设计。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shreekar、
    我的同事 Sanjay 将在周一之前再次与您见面。 我以前见过这个问题,也知道这个问题很容易解决。
    此致、
    Ravindra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ravindra、很高兴听到这个消息。 期待您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ravindra、很高兴听到这个消息。 期待您的回复。