请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28064A 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 UCC28064
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好:
很抱歉打扰你。
当我使用 UCC28064的 simplis 模型时、我发现流入 VSENSE 引脚的电流超过1uA、这不同于数据表中的100nA。 这将导致 Vout 大腿超出预期。
您能否检查模型或 告诉我为什么会发生这种情况? 谢谢你。
此致、
Li、Gang