This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28064A:simplis 中 VSENSE 引脚的电流大于预期值

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/753668/tina-spice-ucc28064a-the-current-of-vsense-pin-in-simplis-is-larger-than-expected

器件型号:UCC28064A
主题中讨论的其他器件:TINA-TIUCC28064

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好:

很抱歉打扰你。

当我使用 UCC28064的 simplis 模型时、我发现流入 VSENSE 引脚的电流超过1uA、这不同于数据表中的100nA。 这将导致 Vout 大腿超出预期。

您能否检查模型或 告诉我为什么会发生这种情况? 谢谢你。

此致、

Li、Gang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Li、Gang、

    我们研究了该模型、发现 VSENSE 引脚连接到少数比较器的 I/p、这些比较器的 I/p 阻抗为几兆欧姆。 这些输入引脚从 VSENSE 引脚消耗电流、单位为 uA。 我们尝试将相同的 I/p 阻抗增加到1Gohm、电流降低到34nA。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Soomen:

    该模型是否会在 TI.com 上得到改进和更新?  

    谢谢你。

    此致、

    Li、Gang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Li、Gang、

    我们将在2018年12月28日前在 TI.com 上更新改进的模型。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Li、Gang、

    我们正在处理此模型上的另一个错误、并计划在修复后更新模型。 我们会随时向您发布有关更新的信息。

    谢谢、