请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01623 您好!
我想澄清一下 TIDA-10623的输出端口设置。 我计划更换 USB-C 连接器并直接使用输出电源。 我需要几个不同的输出轨才能同时运行、我希望确保此设计能够满足这一要求。 它说能够提供多个输出、但我看不到会发生这种情况的任何形式的分接。 如果是一个电源输出、我应该如何切断电源?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想澄清一下 TIDA-10623的输出端口设置。 我计划更换 USB-C 连接器并直接使用输出电源。 我需要几个不同的输出轨才能同时运行、我希望确保此设计能够满足这一要求。 它说能够提供多个输出、但我看不到会发生这种情况的任何形式的分接。 如果是一个电源输出、我应该如何切断电源?
谢谢