This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01623:对输出端口进行了澄清

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/757872/tida-01623-clarification-on-the-output-port

器件型号:TIDA-01623

您好!

 我想澄清一下 TIDA-10623的输出端口设置。 我计划更换 USB-C 连接器并直接使用输出电源。 我需要几个不同的输出轨才能同时运行、我希望确保此设计能够满足这一要求。 它说能够提供多个输出、但我看不到会发生这种情况的任何形式的分接。 如果是一个电源输出、我应该如何切断电源?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、阿基尔、

    感谢您关注 TIDA-01623。

    此设计是100W PD 适配器参考设计、它只有一个输出轨。

    电路中有一个 PD 控制器、因此它可以根据终端设备更改输出电压。  

    例如、如果它与智能手机连接、则输出电压为5V;如果它与笔记本电脑连接、则输出电压为20V。

    输出取决于此电路板和终端设备之间的 PD 通信。

    非常感谢!

    BR

    Cheng