主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 LM5170
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我使用 TINA-TI 使用 LM5170对我的设计进行仿真。 我尝试将 LM5170用于单通道运行、方法是将 EN2接地并将与通道2相关的所有其他引脚保持悬空。 TINA-TI 为我提供了一个错误消息窗口"不规则电路"和一些说明、例如:节点:213组件/终端:.U1 UTOP_U_CH2CONTL_SNB2
仿真根本不会开始。
请提供建议。
谢谢、
Agus
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我使用 TINA-TI 使用 LM5170对我的设计进行仿真。 我尝试将 LM5170用于单通道运行、方法是将 EN2接地并将与通道2相关的所有其他引脚保持悬空。 TINA-TI 为我提供了一个错误消息窗口"不规则电路"和一些说明、例如:节点:213组件/终端:.U1 UTOP_U_CH2CONTL_SNB2
仿真根本不会开始。
请提供建议。
谢谢、
Agus
e2e.ti.com/.../Bidirectional_5F00_buck_5F00_boost_5F00_forTI.TSCJohn、
这是 TSC 文件。
--
Agus
您好、Agus、
nFault 变为低电平意味着发生故障。 我还连接了第二个控制器的虚拟路径(未启用)。 这有助于解决同样的问题。 请找到以下结果:
我已附上原理图。 请注意、我还将负载电阻器更改为16Ω Ω。 请告诉我们这是否符合您的要求。 如果没有、请告知我们您配置原理图的条件。
e2e.ti.com/.../LM5170_5F00_mod.TSC
此致、
Karthik