This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5170-Q1:针对单通道运行模拟 LM5170

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/753368/tina-spice-lm5170-q1-simulating-lm5170-for-single-channel-operation

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TILM5170

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我使用 TINA-TI 使用 LM5170对我的设计进行仿真。 我尝试将 LM5170用于单通道运行、方法是将 EN2接地并将与通道2相关的所有其他引脚保持悬空。 TINA-TI 为我提供了一个错误消息窗口"不规则电路"和一些说明、例如:节点:213组件/终端:.U1 UTOP_U_CH2CONTL_SNB2

仿真根本不会开始。

请提供建议。

谢谢、

Agus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Agus、
    请将您的 TINA 原理图上传到此主题吗?
    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    所附为原理图。

    谢谢、

    Agus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Agus、
    请上传 TSC 文件吗?
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Bidirectional_5F00_buck_5F00_boost_5F00_forTI.TSCJohn、

    这是 TSC 文件。

    --

    Agus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agus、

    我们已经研究了您共享的.tsc 文件以及内部模型。 HB2、SW2和 CSB2引脚在内部连接到某些器件。  如果您将它们保持在悬空状态、则电路将不会完成、TINA 将会产生误差。 我建议您通过1Gohm 电阻器将这些引脚接地并进行仿真。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soomen:

    感谢您的建议。 我能够通过1Gohm 电阻器将引脚接地来模拟电路。

    但是、我不确定仿真是否显示正确的结果。 我将电路配置为升压操作、但 nFault 信号在启动后变为低电平、升压操作不会发生。 我运行了瞬态分析5ms。

    请提供建议。

    谢谢、

    Aguse2e.ti.com/.../8372.Bidirectional_5F00_buck_5F00_boost_5F00_forTI.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agus、

    nFault 变为低电平意味着发生故障。 我还连接了第二个控制器的虚拟路径(未启用)。 这有助于解决同样的问题。 请找到以下结果:

    我已附上原理图。 请注意、我还将负载电阻器更改为16Ω Ω。  请告诉我们这是否符合您的要求。 如果没有、请告知我们您配置原理图的条件。

    e2e.ti.com/.../LM5170_5F00_mod.TSC

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    论坛通知我、我可以将 LM5170用作单通道、而无需填充通道2组件、因此基本上将其保持悬空并将 EN2接地。 您提供的解决方案要求我填充通道2、即使它不会被使用。 遗憾的是、当我们甚至不使用通道2时、填充通道2不具有成本效益。

    是否有办法在不填充通道2的情况下实现此功能?

    谢谢、

    Agus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Agus、

    让我检查一下该模型、找出您的案例中导致故障的原因。 我明天会回来。

    此致、
    Karthik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    您对此有任何更新吗?

    谢谢、

    Agus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    自您上次回复以来已超过一周。 您能否提供有关此问题的更新?

    谢谢、

    Agus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agus、

    我们尚未收到设计团队的回复。 我再次对它们执行 Ping 操作以获取数据。

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agus、

    我们收到了团队的回复。 短路检测当前未正确实施。 我们已将修复添加到队列中。 处理和重新释放需要一些时间。 请将此视为 模型中的一个限制。  我建议您将模型与为控制器2创建的虚拟通道一起使用。 您仍然只能在电路板上填充单个通道。

    希望这对您有所帮助。   

    此致、

    Karthik