This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:半波整流器中的平均电压(直流)测量

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/757897/tina-spice-average-voltage-dc-measurement-in-a-half-wave-rectifier

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

 如何测量半波整流器电路中负载电阻器的直流电压值? 当我尝试使用直流分析、瞬态分析或万用表工具执行此操作时、我始终得到零(而不是180V/PI)。

下面是网表:

MeiaOnda (TINA Netlist Editor 格式)
(二
** 此文件由 TINA  **创建
**        www.tina.com            **
**     (c) DesignSoft,Inc.        **          
**    www.designsoftware.com      **
(二
.lib" \examples\spice\TSPICE.LIB"
.lib" \SPICELIB\Operational Amplifier.LIB"
TEMP 27.
.AC DEC 20 10 1MEG
Tran 200U 100M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paulo、

    您可以检查输入信号的直流电压。 如果该值为零、则输出端的电压应为零。

    您可以从仪表选项卡中放置一个探针(电压引脚)、并放置一个电阻器以在波形查看器中查看波形。

    如果您希望查看电路中所有节点的直流电压表、则可以使用以下分析。

    如果您对此有任何疑问、请告诉我。 如果您不熟悉 TINA-TI、我建议您观看 TI.com 上提供的简短视频培训。 这将节省您的长期时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、以上帖子中不显示图像。 因此、请再次发布

    您可以检查输入信号的直流电压。 如果该值为零、则输出端的电压应为零。

    您可以从仪表选项卡中放置一个探针(电压引脚)、并放置一个电阻器以在波形查看器中查看波形。

    如果您希望查看电路中所有节点的直流电压表、则可以使用以下分析。

    如果您对此有任何疑问、请告诉我。 如果您不熟悉 TINA-TI 、我建议您观看 TI.com 上提供的简短视频培训。 这将节省您的长期时间。