This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN75372:SN75372的 IBIS 模型

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN75372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/757866/tina-spice-sn75372-ibis-model-for-the-sn75372

器件型号:SN75372
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我有兴趣为 SN75372获取 IBIS 模型、以便进行一些我想要运行的 PCB 仿真。 该模型是否可用、如果可用、它可以位于何处。 我通常在 HSpice 中运行、因此如果您有等效的 HSpice 模型、我也可以使用它。

此致、

家伙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    遗憾的是、我们没有该器件的模型。 但是、如果您想搜索其他可能的类似器件、下面是我们的模型的完整列表:
    webench.ti.com/.../

    Herman