请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN75372 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我有兴趣为 SN75372获取 IBIS 模型、以便进行一些我想要运行的 PCB 仿真。 该模型是否可用、如果可用、它可以位于何处。 我通常在 HSpice 中运行、因此如果您有等效的 HSpice 模型、我也可以使用它。
此致、
家伙
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.