This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00540:常见的 RS232/RS485设计和内部下拉电阻器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/757811/tida-00540-common-rs232-rs485-design-and-internal-pull-down-resistors

器件型号:TIDA-00540

你(们)好 使用常用的引脚排列 RS232/RS422/RS485设计、根据需要禁用相应的收发器。 出现在 TIDA-00540上、并担心这是否会因每个 RS232输入上存在的内部5k 下拉电阻而正常工作。 或者、当 RS232收发器被禁用/断电时、这些内部5k 下拉电阻器是否也被禁用?

同样、在断电/禁用模式期间、所有 TI RS232收发器是否都禁用这个5k 内部下拉电阻?

问题是 RS232收发器内部的5k 下拉电阻器会影响共享 RS422/RS485收发器的信号完整性/偏置。

请提供建议。

谢谢,快乐的假期!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kumar、

    问题是可以解决的-这是在公共线路上结合 RS-232和 RS-485接口所面临的挑战之一。 RS-232 DIN 引脚上始终存在5k Ω 下拉电阻(至少对于当前的 TI 产品系列而言是如此)、因此它可以在 RS-485总线上产生负载。 在大多数情况下、RS-485总线上可以容忍这种情况、因为驱动器电路通常设计为与总线一起工作、包括低阻抗端接电阻。 不过、如果总线具有大量节点或已使用具有低输入阻抗的接收器、则额外的负载可能会出现问题。

    另一个需要考虑的因素是、许多 RS-485总线在 A/B 信号线路上使用偏置电阻来建立一个差分高电平作为一个缺省空闲状态(即、即使所有驱动器电路被禁用、这个状态仍然存在)。 应考虑 RS-232收发器的下拉负载对空闲状态偏置电压的影响。 通常的解决方案是确保任何外部偏置电阻的值足够低、以补偿5k Ω 下拉电阻或使用连接器引脚、该连接器引脚仅多路复用 RS-485收发器反相"B"输入上的 RS-232 "DIN"端口。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Max 的及时回复。 我们预计此双 xcvr 设计将受到 RS485接口上可支持的节点数的影响。 请考虑这些问题、以便提供单芯片 RS232 xcvr、如果器件被禁用、5k PD 也被禁用以允许引脚共享。 那么这将简化我们与其他 RS485收发器型号的对接。 BTW -我们将您的器件组合在一起、包括数字隔离器和 RS485 xcvrs、效果极佳。 再次感谢,愉快的假期!