请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00540 你(们)好 使用常用的引脚排列 RS232/RS422/RS485设计、根据需要禁用相应的收发器。 出现在 TIDA-00540上、并担心这是否会因每个 RS232输入上存在的内部5k 下拉电阻而正常工作。 或者、当 RS232收发器被禁用/断电时、这些内部5k 下拉电阻器是否也被禁用?
同样、在断电/禁用模式期间、所有 TI RS232收发器是否都禁用这个5k 内部下拉电阻?
问题是 RS232收发器内部的5k 下拉电阻器会影响共享 RS422/RS485收发器的信号完整性/偏置。
请提供建议。
谢谢,快乐的假期!!