This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:TINA 中的 ISO16750

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/755331/tina-spice-iso16750-in-tina

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

在 汽车产品的设计阶段早期仿真 ISO 16750瞬态可找出电磁兼容性(EMC)测试期间可能出现的问题。

TI 是否有用于 TINA 上的汽车 CKT 仿真的 ISO 16750瞬态模型?


我可以从何处下载配置文件?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ansel、

    与此响应类似: e2e.ti.com/.../2790550 如果 TINA-TI 外部提供了时间电压对、则可以将其导入为 PWL 源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ansel、

    感谢您确认解决方案。 如果可以、请考虑将电路发布到此帖子。 这将帮助其他用户。 谢谢!