请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TINA-TI工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
在 汽车产品的设计阶段早期仿真 ISO 16750瞬态可找出电磁兼容性(EMC)测试期间可能出现的问题。
TI 是否有用于 TINA 上的汽车 CKT 仿真的 ISO 16750瞬态模型?
我可以从何处下载配置文件?
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.