This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01465:使用 TIDA 01465光绘和 BOM 的新制造电路板、但面临首次编程问题

Guru**** 2587075 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01465, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/753311/tida-01465-new-manufactured-board-using-tida-01465-gerber-and-bom-but-facing-first-time-programming-issue

器件型号:TIDA-01465
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

使用 TIDA-01465光绘和 BOM、我们制造的板极少。 为了首次进行编程,我们将其连接到感应解决方案 EVM GUI,并按照固件升级用户指南(第2.9节)中提供的说明进行操作。 但我们无法对电路板进行编程。 GUI 正在持续显示正在上传、我们已经等待了5分钟、但没有进展。  

GUI 版本:v1.9.2。

出于首次编程目的、我们是否需要其他工具?

请告诉我们您的建议。

谢谢、此致、

Rajesh S  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的顾客:

    非常高兴为您提供有关此项目的支持。 请告诉我您的电子邮件并让我检查您的连接。

    谢谢

    此致

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard 先生:

    感谢 您的回复。

    出于测试和评估目的、我们使用了 TI 为 TIDA-01465提供的相同光绘文件、我们从 EMS 供应商那里获得的电路板开发很少、电路板上组装的组件符合 TIDA-01465 BOM。 请查看随附的图片、了解我们与 GUI 的新电路板连接。

    PIC 1:TIDA0165板通过 USB 连接到 GUI

    PIC 2:TIDA-01465连接到 PC,用于 GUI 接口


    PIC 3:首次对电路板进行编程期间的 GUI 窗口状态。


     

    谢谢、此致、

    Rajesh Sharma

    我的电子邮件 ID:rajesh.sharma@lnttechservices.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajesh、
    我给您发了一封邮件、了解详情。 请检查并提供反馈。
    谢谢

    此致
    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard 先生:

    非常感谢 您的帮助、对电路板进行编程我们第一次需要 MSP430开发工具、我能够 使用 Uniflash 和 Spy 线协议对电路板进行编程。 之后、可以使用适用于 TIDA01465的传感解决方案 GUI 来升级电路板固件。

    此致、

    Rajesh Sharma