主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
您好!
使用 TIDA-01465光绘和 BOM、我们制造的板极少。 为了首次进行编程,我们将其连接到感应解决方案 EVM GUI,并按照固件升级用户指南(第2.9节)中提供的说明进行操作。 但我们无法对电路板进行编程。 GUI 正在持续显示正在上传、我们已经等待了5分钟、但没有进展。
GUI 版本:v1.9.2。
出于首次编程目的、我们是否需要其他工具?
请告诉我们您的建议。
谢谢、此致、
Rajesh S
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
使用 TIDA-01465光绘和 BOM、我们制造的板极少。 为了首次进行编程,我们将其连接到感应解决方案 EVM GUI,并按照固件升级用户指南(第2.9节)中提供的说明进行操作。 但我们无法对电路板进行编程。 GUI 正在持续显示正在上传、我们已经等待了5分钟、但没有进展。
GUI 版本:v1.9.2。
出于首次编程目的、我们是否需要其他工具?
请告诉我们您的建议。
谢谢、此致、
Rajesh S
尊敬的 Richard 先生:
感谢 您的回复。
出于测试和评估目的、我们使用了 TI 为 TIDA-01465提供的相同光绘文件、我们从 EMS 供应商那里获得的电路板开发很少、电路板上组装的组件符合 TIDA-01465 BOM。 请查看随附的图片、了解我们与 GUI 的新电路板连接。
PIC 1:TIDA0165板通过 USB 连接到 GUI
PIC 2:TIDA-01465连接到 PC,用于 GUI 接口
PIC 3:首次对电路板进行编程期间的 GUI 窗口状态。
谢谢、此致、
Rajesh Sharma
我的电子邮件 ID:rajesh.sharma@lnttechservices.com