请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2904 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
•30度相补角是稳定的? 而不是大规模生产。
•在上面的电路中、通过在运算放大器输出端添加一个 c1 220pF 作为容性负载、有一个大约7dB 的增益峰值、这意味着剩余大约20~30度的相位裕度。
•我可以说这个电路(单个情况)是稳定的吗?
•但考虑到大规模生产、可能会在整个温度范围内存在运算放大器内部补偿电容+/-20%的变化以及外部组件容差+/-20%。
根据 经验、最好将相位裕度保持在45度以上。