This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM2904:TINA/Spice/LM2904仿真结果(设计裕度)

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/755333/tina-spice-lm2904-tina-spice-lm2904-simulation-result-design-margin

器件型号:LM2904
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

•30度相补角是稳定的? 而不是大规模生产。
•在上面的电路中、通过在运算放大器输出端添加一个 c1 220pF 作为容性负载、有一个大约7dB 的增益峰值、这意味着剩余大约20~30度的相位裕度。
•我可以说这个电路(单个情况)是稳定的吗?
•但考虑到大规模生产、可能会在整个温度范围内存在运算放大器内部补偿电容+/-20%的变化以及外部组件容差+/-20%。
  根据  经验、最好将相位裕度保持在45度以上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hsu、

    您可以尝试重新连接电路的图像吗?

    出于某种原因,我们不能看到它。 附件中也许有一个问题。

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hsu、

    Daniel 指出、如果您可以重新连接您的图像、这将会很有帮助。

    对当前 LM2904模型的一般评论是、它非常不准确且陈旧。 我们有一个新模型、将在下周左右在线提供。

    在回答您的一些评论时:

    * 30度相补角是稳定的? 而不是大规模生产。
    *最好根据经验将相位裕度保持在45度以上。
    [TI]正确的是、30度的相补角不是稳定的、最好将相补角保持在45度以上。 考虑到工艺、温度和变化、我们实际上更喜欢60度。

    *在上面的电路中、通过在运算放大器输出端添加一个 c1 220pF 作为容性负载、可以看到增益峰值大约为7dB、这意味着相位裕度大约为20~30度。 我可以说这个电路(单个情况)是稳定的吗?
    [TI]不可以、正如您所指出的、我们通常希望稳定性超过45度。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul 和 Daniel、您好:

    非常感谢您的反馈。

    让我重新获取仿真结果以供您参考。

    如果您有任何其他意见、请告诉我。

    再次感谢。

    CD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 CD。 我没有其他意见,新的模式很快就会推出,在稳定性方面应该更准确一些。

    如果您有任何其他设计问题、请告诉我。

    最棒的
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    感谢您的帮助!

    我是否可以大致知道我们可以修改 LM2904 SPICE 模型的时间范围?

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ting、

    我希望新车型将在本周或下一周上网。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul、

    感谢你们的出色工作!

    此致、