工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在尝试使用 TI MPPT PMP7605的参考设计和 TI 提供的相同 MPPT 代码制作 MPPT。
关于此问题、我已将 MPPT 与电池板侧的电源连接、以向 MPPT 提供电压。 未连接负载、未连接电池。
当我向接近8V 的 MPPT 提供电压时、它需要200mA 的电流并在一秒内稳定至0mA、但当我将电压增加到9V 以上时、它需要持续200mA 的电流、并且其中一个高侧 MOSFET (Q3)开始严重发热。 
我已经检查了所有组件并更换了 MOSFET 和其他 IC、但 MOSFET Q3仍然发热不良。
10uH 电感器(L1、L2)是否 是导致这种情况的原因?
有人可以就此为我提供帮助吗?
此致、
Nikhil