This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00875:高电压单相 BLDC 控制的建议

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00875, DRV8701, UCC27714, DRV8701EVM, TIDA-00778, TMS320F28027F, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/755118/tida-00875-suggestions-for-high-voltage-single-phase-bldc-control

器件型号:TIDA-00875
主题中讨论的其他器件: DRV8701UCC27714DRV8701EVMTIDA-00778TMS320F28027FDRV832XMSP-EXP430F5529LP

尊敬的 TI 专家:

对于单相 BLDC 控制、TI 似乎没有提供很多参考设计。

我只能找到 TIDA-00875。

对于目标应用: 具有 AC230V 输入和额定330W 的单相 BLDC、您能指导我进行设计吗?

感谢您提前回复!

祝你一切顺利!

唐汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    唐汉、您好!

    TIDA-00875中使用的 DRV8701等器件的工作电压为60V 或更低。

    如果您需要更高的电压、则需要使用 UCC27714等半桥栅极驱动器。

    TIDA-00875中使用的概念可在较高电压下使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rick Duncan:

    感谢您的友好和专业回答。

    根据您的建议(UCC27717)、我绘制了以下电路。 请帮我检查一下。

    2.我添加了 Rshunt、发现 COM 引脚(UCC27717的引脚5) 连接到 VSS 引脚(UCC27717的引脚3)。  添加 Rshunt 是否正确?

    3.您能否向我展示如何确定这些电阻器和电容器的值?  

    4、对于输入电压为230或220 Vac、 额定功率为330W、转速为500~6000 rpm 的目标应用、我还可以使用 MSP430作为 MCU 吗?

    5.对于采用 MSP430的 DRV8701EVM 设计、能否运行 TI 提供的程序来测试目标应用?

    你好得多!  我发现您是 TIDA-00875的作者!!!

    ^_^

    非常感谢!  

    祝你一切顺利、

    唐汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    唐汉、您好!

    已与 UCC27714专家联系。 希望他们能尽快回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rick Duncan:

    感谢您的友好和即时回复!

    ^_^

    祝你一切顺利!
    唐汉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    唐汉、您好!

    感谢您与高功率驱动器团队联系、我叫 Mamadou Diallo、我将帮助您解决问题。

    您看过下面的 TIDA-00778吗? 但是、该参考设计使用 TMS320F28027F 作为 MCU。

    www.ti.com/.../tiducy7.pdf

    它是三相电机驱动器、但许多概念和组件选择都适用于您的查询。

    此外、请参阅随附的 UCC27714用户指南、其中重点介绍了该器件使用的典型组件值。

    www.ti.com/.../sluub02a.pdf

    下面的第三个链接讨论了如何在两个半桥中选择自举组件以为高侧栅极提供偏置。

    www.ti.com/.../slua887.pdf

    选择此组件时、请确保上半桥和下半桥中的所有组件均已匹配、例如、如果在上引导电容器上选择0.1uF 的自举电容器、请确保在下引导电容器上也具有相同的值。
    COM 和 GND 在本质上是相同的、TIDA-00778的第1.4.2.1.1节讨论了如何计算感应电阻器。

    如果您有其他问题、请告知我们、如果这有助于解决您的问题、请按绿色按钮。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mamadou:

    感谢您的即时专业答复。 我也感谢 Rick Duncan。

    请勿在2019/01/14之前关闭该主题。 恐怕我希望再次向您咨询。

    ^_^

    祝你一切顺利!
    唐汉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rick Duncan:

    我可以再问一个问题吗?

    我可以购买 DRV8701EVM、它为 MSP430的有刷电机控制提供了硬件设计和软件程序。
    但软件程序不适用于单相无刷 BLDC、对吧?

    另一方面。 TIDA-00875仅为单相无刷 BLDC 提供硬件设计、但不包含软件程序、对吧?

    如果对上述问题回答"是"、TI 是否提供任何单相无刷 BLDC 控制软件程序?

    期待您的回复!
    祝你一切顺利!
    唐汉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐汉、您好!

    你是对的。

    DRV8701EVM 的软件不适用于单相 BLDC、TI 不提供用于 TIDA-00875单相 BLDC 控制的软件?

    TIDA-00875演示了有刷直流驱动器可用于不同应用。

    在 TI 网站上快速搜索未找到任何单相 BLDC 控制软件

    可以修改梯形含传感器三相 BLDC 软件以运行单相 BLDC 电机。
    大多数传感三相依赖于3个霍尔传感器、并在霍尔传感器发生变化时进行换向
    可以修改代码以查找单个霍尔传感器上的更改。

    TI 软件通常是为与 GUI 连接而编写的、可能不适合您的应用。
    DRV832x 软件 可能是一个很好的起点。 它是为使用 MSP-EXP430F5529LP 的 DRV832x 器件编写的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rick Duncan:

    感谢您的即时、详细、专业的回复!

    我从你~了很多

    祝你一切顺利!

    唐汉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    唐汉、您好!

    如果我们现在已经解决了您的问题,我们必须很遗憾地关闭该主题:(

    但是、如果您对此主题有其他疑问、您可以使用右上角的"提出相关问题"工具获得进一步帮助、我们将乐意为您提供帮助。

    感谢您关注我们的器件。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mamadou:
    感谢您推荐 TIDA-00778、其硬件设计看起来非常出色!
    TIDA-00778使用集成式三相逆变器桥 SK30GD066ET。
    对于我的目标应用:具有 AC230V 输入和额定功率330W 的单相 BLDC、如果我直接在 TIDA-00778中应用栅极驱动器设计、并且仅使用 SK30GD066ET 的两个相位来修改它、以实现单相 BLDC 控制、您会怎么认为这一点。  你同意吗?  还是有两相逆变器电桥?  ^_^
    感谢您对我的善意!
    祝你一切顺利!
    唐汉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    唐汉、您好!

    我很高兴您能享受我们设计的功能。

    我不知道电流两相逆变器电桥、但从栅极驱动器的角度来看、您可能可以这样做、因为如果设计的电桥侧不相同、则会相当相似。

    如果您有其他问题、请告知我们。

    再次感谢您关注我们的设计。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mamadou:

    感谢您的回复。

    你真的很专业!!!

    谢谢、

    唐汉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mamadou:

    感谢您的回复,并提供了如此多的帮助~

    您在电机控制方面非常专业!

    此致、

    唐汉