主题中讨论的其他器件: DRV8701、 UCC27714、 DRV8701EVM、 TIDA-00778、 TMS320F28027F、 DRV832X、 MSP-EXP430F5529LP
尊敬的 TI 专家:
对于单相 BLDC 控制、TI 似乎没有提供很多参考设计。
我只能找到 TIDA-00875。
对于目标应用: 具有 AC230V 输入和额定330W 的单相 BLDC、您能指导我进行设计吗?
感谢您提前回复!
祝你一切顺利!
唐汉
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 专家:
对于单相 BLDC 控制、TI 似乎没有提供很多参考设计。
我只能找到 TIDA-00875。
对于目标应用: 具有 AC230V 输入和额定330W 的单相 BLDC、您能指导我进行设计吗?
感谢您提前回复!
祝你一切顺利!
唐汉
尊敬的 Rick Duncan:
感谢您的友好和专业回答。
根据您的建议(UCC27717)、我绘制了以下电路。 请帮我检查一下。
2.我添加了 Rshunt、发现 COM 引脚(UCC27717的引脚5) 连接到 VSS 引脚(UCC27717的引脚3)。 添加 Rshunt 是否正确?
3.您能否向我展示如何确定这些电阻器和电容器的值?
4、对于输入电压为230或220 Vac、 额定功率为330W、转速为500~6000 rpm 的目标应用、我还可以使用 MSP430作为 MCU 吗?
5.对于采用 MSP430的 DRV8701EVM 设计、能否运行 TI 提供的程序来测试目标应用?
你好得多! 我发现您是 TIDA-00875的作者!!!
^_^
非常感谢!
祝你一切顺利、
唐汉
唐汉、您好!
你是对的。
DRV8701EVM 的软件不适用于单相 BLDC、TI 不提供用于 TIDA-00875单相 BLDC 控制的软件?
TIDA-00875演示了有刷直流驱动器可用于不同应用。
在 TI 网站上快速搜索未找到任何单相 BLDC 控制软件
可以修改梯形含传感器三相 BLDC 软件以运行单相 BLDC 电机。
大多数传感三相依赖于3个霍尔传感器、并在霍尔传感器发生变化时进行换向
可以修改代码以查找单个霍尔传感器上的更改。
TI 软件通常是为与 GUI 连接而编写的、可能不适合您的应用。
DRV832x 软件 可能是一个很好的起点。 它是为使用 MSP-EXP430F5529LP 的 DRV832x 器件编写的