主题中讨论的其他器件: PLLATINUMSIM-SW
工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、
Q1)。 您能否告诉我们以下参数是什么以及稳定 PLL 光学的目标值是什么?
T3/T1比率
-伽马
Q2)。 在以下参数中使用时会发生什么情况?
T3/T1比率= 0%
伽马= 19.46
此致、
Kawai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、
Q1)。 您能否告诉我们以下参数是什么以及稳定 PLL 光学的目标值是什么?
T3/T1比率
-伽马
Q2)。 在以下参数中使用时会发生什么情况?
T3/T1比率= 0%
伽马= 19.46
此致、
Kawai
尊敬的 Alfred-San 和 Team:
感谢您的支持。
我们将等待您对在 gamma = 19.46条件下使用的 LMK03328操作的评论、建议值为"0.24"。
我发现的新信息是客户在二阶滤波器中使用的信息。 由于 WEBENCH 仿真无法以"滤波器阶数=二阶"运行、我们始终会收到警告、因此客户和我们将以 C3=0pF 的三阶设置运行仿真。
这是模拟二阶滤波器的正确方法吗?
此致、
Kawai