This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMK03328:环路滤波器参数

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03328, PLLATINUMSIM-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/753840/webench-tools-lmk03328-loop-filter-parameters

器件型号:LMK03328
主题中讨论的其他器件: PLLATINUMSIM-SW

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

Q1)。 您能否告诉我们以下参数是什么以及稳定 PLL 光学的目标值是什么?

T3/T1比率
-伽马

Q2)。 在以下参数中使用时会发生什么情况?

T3/T1比率= 0%
伽马= 19.46

此致、

Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kawai、

    您可以通过单击"帮助"按钮来了解它们的定义。

    有一个部分提供了每个参数的说明。  

    我将您的问题重定向至 产品线、以确定是否使用19.24的伽马。 他/她将跟进您。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfred-San 和 Team:

    感谢您的支持。

    我们将等待您对在 gamma = 19.46条件下使用的 LMK03328操作的评论、建议值为"0.24"。

    我发现的新信息是客户在二阶滤波器中使用的信息。 由于 WEBENCH 仿真无法以"滤波器阶数=二阶"运行、我们始终会收到警告、因此客户和我们将以 C3=0pF 的三阶设置运行仿真。

    这是模拟二阶滤波器的正确方法吗?

    此致、

    Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kawai、

    T3/T1 = 0的三阶滤波器实际上是二阶滤波器。

    如果您设置 C3 = 0并且 VCO 输入电容为零、那么这是一个二阶滤波器。  否则、VCO 电容可能用于另一极点。  最好设置 R3=C3=0以确保它确实是二阶。

    至于伽马值19偏离建议值、这意味着 PLL 锁定频率所需的时间可能会更长、但如果这是固定频率应用、您可能不在乎。

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dean San:

    感谢您的支持。 我还有两个问题和一个请求。

    -客户以固定频率使用器件,但是,当首次系统上电和 LMK03328达到 PLL 锁定时,伽马信号是否会影响锁定时间更长?

    -伽马值偏离建议值是否对 PLL 稳定性没有影响?

    -如果 WEBENCH 可以使用"Filter Order =二阶"设置正确运行仿真、这会很有帮助、因为会显示错误。

    此致、
    Kawai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kawai、

    我在 ti.com\tool\pll_book 上的在线 PLL 手册"PLL 性能、仿真和设计"中深入讨论了伽马优化参数。

    时钟架构非常适合器件选择和频率规划、但 TI PLLatinum Sim 工具位于 ti.com\tool\PLLATINUMSIM-SW
    它具有功能更强大的设计工具、能够更充分地显示伽马优化参数的影响。 它不支持 LMK03328、但您可以尝试使用类似的 LMK 器件、更改电荷泵增益和 VCO 增益并运行仿真


    此致、
    Dean