This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将电压从3.3V 降至2~2.6V、并将110/120V 连接到电源

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/755954/stepdown-voltage-from-3-3v-to-2-2-6v-and-connect-110-120v-to-power

您好!  

 我目前计划使用 TIDA-03027 参考 设计作为我的项目的电源适配器设计。 我刚才有几个问题。

1) 1)对于 LED 条、我需要将3.3V 电源轨降至2~2.6V 的电压范围。 建议我使用一个额外的电阻器或正三端线性稳压器。 我只是 想知道哪一个更好地使用。 我只需要干净的电力输送和低成本。

2) 2)如何连接外部110V/120V 为器件供电?

谢谢!