请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
我目前计划使用 TIDA-03027 参考 设计作为我的项目的电源适配器设计。 我刚才有几个问题。
1) 1)对于 LED 条、我需要将3.3V 电源轨降至2~2.6V 的电压范围。 建议我使用一个额外的电阻器或正三端线性稳压器。 我只是 想知道哪一个更好地使用。 我只需要干净的电力输送和低成本。
2) 2)如何连接外部110V/120V 为器件供电?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我目前计划使用 TIDA-03027 参考 设计作为我的项目的电源适配器设计。 我刚才有几个问题。
1) 1)对于 LED 条、我需要将3.3V 电源轨降至2~2.6V 的电压范围。 建议我使用一个额外的电阻器或正三端线性稳压器。 我只是 想知道哪一个更好地使用。 我只需要干净的电力输送和低成本。
2) 2)如何连接外部110V/120V 为器件供电?
谢谢!