This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00489:后门访问和新传感器

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/755082/tida-00489-backdoor-access-and-new-sensor

器件型号:TIDA-00489

嗨、大家好、

我使用的是 TIDA00489板、我正在为电路板布局制作新版本。 在新版本中、我想进行一些更改、我想与您讨论两个更改。

  1. 我想将 J3与 R14和 R15一起移除。 在我的代码中、我已经删除了后门访问和 DIO_3的引脚定义。
    1. 您认为这可能是一个问题、比如电流消耗或类似问题吗?
    2. 我是否必须配置该引脚 DIO_3以最大限度地降低电流消耗?

2.由于 IRS-B210ST01-R 传感器的生产即将完成,Murata 不打算继续生产类似的 SMD 传感器,您是否知道任何传感器(更好的 SMD),它们可以替代具有相似性能和要求的传感器,以尽量减少必要的变化?

我希望大家能再帮我解决这个问题。

此致

SLV1n

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SLV1n、

    移除 J3、R14和 R15即可。  我不确定如何在固件中配置未使用的其他 DIO_x 引脚、但 我建议复制  DIO_1的设置以避免任何潜在的泄漏或浮动输入问题。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我已经检查了电流、看起来不错。 有点不稳定、但空闲时大约为2.6µA μ s。

    是否有替代电流 PIR 传感器的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SLV1n、

    不用客气!

    是的、很抱歉、我忘记包含有关传感器更换的响应。

    我尚未看到 IRS-B210ST01-R 的任何等效表面贴装替代品  Murata 建议使用通孔版本 IRA-S210ST01进行替换。

    此致、

    David