请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00489 嗨、大家好、
我使用的是 TIDA00489板、我正在为电路板布局制作新版本。 在新版本中、我想进行一些更改、我想与您讨论两个更改。
- 我想将 J3与 R14和 R15一起移除。 在我的代码中、我已经删除了后门访问和 DIO_3的引脚定义。
- 您认为这可能是一个问题、比如电流消耗或类似问题吗?
- 我是否必须配置该引脚 DIO_3以最大限度地降低电流消耗?
2.由于 IRS-B210ST01-R 传感器的生产即将完成,Murata 不打算继续生产类似的 SMD 传感器,您是否知道任何传感器(更好的 SMD),它们可以替代具有相似性能和要求的传感器,以尽量减少必要的变化?
我希望大家能再帮我解决这个问题。
此致
SLV1n