This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM3697:PSpice 模型错误(OrCAD 16.6)

Guru**** 2586595 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM3697

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/755313/tina-spice-lm3697-pspice-model-error-orcad-16-6

器件型号:LM3697
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我尝试从 TI 网站下载 LM3697模型,但它不起作用。

1) OrCAD PSpice (版本16.6)

2) 2)错误信息:

****恢复 TRANS.cir ****
.end
 IC V
---- $
错误(ORPSIM-16371):额外文本在行中

请帮帮我。

此致、

Shin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉给您带来不便。要解决此问题,请转至项目文件夹并在文本编辑器中打开 LM3697_TRANS.LIB 文件,然后通过放置*注释掉以下行。 然后、请再次尝试仿真。

    谢谢、