This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS92518:SPICE 模型 VIADJ 引脚

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/755122/tina-spice-tps92518-spice-model-viadj-pins

器件型号:TPS92518
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

VIADJ 引脚在该器件的 SPICE 模型上的确切作用是什么(它们不是实际的引脚)、但我认为它们必须与 LEDx_PKTH_DAC 寄存器相关、但该寄存器与 CSP 和 CSn 以及电流感应相关
参考设计(TPS92518 TINA-TI 参考设计(修订版 A))在这些引脚上具有88V 电压、这意味着它不能与它的内部电压直接相关。

这些引脚的电压输入范围以及它与 LEDx_PKTH_DAC 寄存器的关系、因为我在任何地方都找不到这些信息、参考设计中也没有提到这些信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅数据表、在功能方框图中、您可以看到 VIadj1连接到 DAC1。 这意味着我们将作为一个电压直接向这个引脚提供数字代码、模型将在内部处理为代码88、以此为例。 可接受电压的范围由 DAC 决定,一个8位 DAC 可以有代码0至255。